This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:使用外部时钟将模数信号转换为数字信号

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, LMK04832, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004744/adc12dj3200-convert-analog-to-digital-signal-using-external-clock

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:LMK04832LMX2582

您好!

客户正在使用 ADC12DJ3200。 他希望使用外部时钟将模拟信号转换为数字信号、但它不起作用。

当他对 ADC 内的时钟进行试验时、他能够获得数据。 请参见下面他的设置屏幕截图。

您能帮助我们的客户确定他的设置有什么问题吗?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我将与团队进行核实、并就此向您回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    要使用外部时钟、需要修改 ADC12DJ3200EVM。  

    1. DNI C50和 C50并安装 C49、C52。  

    2. DNI R67并安装 R70。  

    分离时钟信号并应用于 J18和 J22。 请勿补偿来自分离器的信号损失。   

    然后使用"External Direct"选项对 GUI 进行编程、该选项应该起作用。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    你好。 客户不知道如何执行您建议的安装和时钟分离解决方案。

    您能为我们提供有关如何实现这一目的的帮助吗? 最好是使用图像教我们。 我非常感谢这种帮助。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    正如 Neeraj 提到的、客户需要:

    1) 1)删除了 C50、C51和 R67。

    2) 2)组装 C49、C52和 R70。

    有关这些组件的位置、请参阅下图。

    这些修改将分别将 ADC12DJ3200和 LMK04832的时钟源从板载 LMX2582更改为连接器 J18和 J22。 客户信号发生 器提供的外部时钟需要使用射频分离器分离、并应用于 SMA 输入 J18和 J22。 分离器将具有已知的插入损耗、在设置信号发生器的输出电平时应将其考虑在内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。