This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02写入命令问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004659/ads131a02-ads131a02-write-command-issue

器件型号:ADS131A02

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户使用  ADS131A02,当他希望向设备发送写入命令时,设备始终反馈2204(状态)2244(数据),如果他发送了解锁命令,设备将反馈0655(解锁),您是否知道原因是什么?   

顺便说一下,M0-M2是浮动的,这是代码

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的发帖! 请原谅延迟。

    当器件上电时、需要在发送任何其他命令之前将其解锁。 状态响应应包含上电后的就绪字(即0xFF02)。 如果器件在下一帧的响应中回显 UNLOCK 命令(0x0655)、则器件已正确解锁并准备好接收新命令。  

    下一帧对 WREG 的响应应为新的寄存器值。

    M2不应保持浮动、必须使用小于1k Ω 的电阻器将其连接到高电平或低电平。

    您能否确认客户希望使用16位字大小和同步从接口? 根据其代码、客户正在监控/DRDY、通常仅用于异步接口模式。

    此致、

    Ryan