请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A02 尊敬的专家:
美好的一天!
我们的客户使用 ADS131A02,当他希望向设备发送写入命令时,设备始终反馈2204(状态)2244(数据),如果他发送了解锁命令,设备将反馈0655(解锁),您是否知道原因是什么?
顺便说一下,M0-M2是浮动的,这是代码

此致
Leon.Liu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Leon、
感谢您的发帖! 请原谅延迟。
当器件上电时、需要在发送任何其他命令之前将其解锁。 状态响应应包含上电后的就绪字(即0xFF02)。 如果器件在下一帧的响应中回显 UNLOCK 命令(0x0655)、则器件已正确解锁并准备好接收新命令。
下一帧对 WREG 的响应应为新的寄存器值。
M2不应保持浮动、必须使用小于1k Ω 的电阻器将其连接到高电平或低电平。
您能否确认客户希望使用16位字大小和同步从接口? 根据其代码、客户正在监控/DRDY、通常仅用于异步接口模式。
此致、
Ryan