This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:在低功耗模式下 CLKDIV=1或 CLKDIV=0?

Guru**** 2813945 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1005150/ads1278-clkdiv-1-or-clkdiv-0-in-low-power-mode

器件型号:ADS1278

尊敬的 TI 社区:

我想知道、当 ADS1278设置为低功耗模式时、是否存在差异、与数据速率和过采样频率的部分、如果我将 CLKDIV 设置为1或0。

在我的应用中、我只需要获得2kSPS。 为此、我为 Fclk 使用2.048MHz 振荡器。  

在我看来、最好将 CLKDIV 设置为0、以获得可能的最高数据速率(Fdata)和最高过采样频率(Fmod)。

是否有理由我宁愿将 CLKDIV 设置为1 (例如消耗)?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    ADC 的性能没有差异;在低功耗模式下、过采样率始终设置为64x。  该器件包含 CLKDIV、可为主 CLK 提供系统灵活性。  使用 CLKDIV 0将允许频率较低的外部时钟、这可能会导致外部时钟驱动器中的功耗较低。

    使用 CLKDIV=1的优势是菊花链模式中支持的最大通道数。  由于最大 SCLK 等于 CLK、CLK 的频率越高、可以菊花链连接的通道数量就越多。  表15显示了这种差异。

    此外、设置 Fclk=2.048MHz、CLKDIV=1时、低功耗模式下的输出数据速率将为4ksps。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    非常好
    非常感谢您的快速回复。
    此致、
    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。