Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, TPS60403, LM27762, TPS61220
主题中讨论的其他器件: TPS60403、 LM27762、 TPS61220
我将再次访问该项目。 我让 ADS1262通过0-5V 电源与负载单元一起工作、但希望由单节电池供电。
我找到了以下文档:
www.ti.com/.../sbau206a.pdf
它显示了 TPS79225的+2.5V 和 TPS72325的-2.5V。 进一步挖掘、TPS60403为 TPS72325提供未稳压负电压。
第一个问题:这是否是一种节能设置、对于 ADS1262的电压是否足够干净? 或者、我是否应该接受下面第一个链接的帖子中的 LM27762或 TPS61220的建议、以便从下面的第二个帖子中提高电压?
第二个问题:这里是我尝试从该参考设计复制 TPS72325/TPS79225的原理图。 之前、我将 ADS1262上的引脚#7与其他所有引脚连接到同一接地。 现在、我将它们完全分离、因此 VSSA 从 TPS72325连接到-2.5V、而 VDDA 从 TPS79225连接到+2.5V。 具体而言、负载单元连接现在 是来自这些相同电源的+/-2.5V。 这看起来是对的吗? 我仍然对 REFOUT 和 AINCOM 引脚有点困惑、但这些引脚在我现有的0-5V 配置中似乎可以正常工作(在该原理图中保持不变)


相关帖子: