This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:为 ADS1262 &安培供电;3.6V 电池为负载单元供电

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, TPS60403, LM27762, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004555/ads1262-powering-ads1262-loadcell-from-3-6v-battery

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: TPS60403LM27762TPS61220

我将再次访问该项目。 我让 ADS1262通过0-5V 电源与负载单元一起工作、但希望由单节电池供电。

我找到了以下文档:
www.ti.com/.../sbau206a.pdf

它显示了 TPS79225的+2.5V 和 TPS72325的-2.5V。 进一步挖掘、TPS60403为 TPS72325提供未稳压负电压。

第一个问题:这是否是一种节能设置、对于 ADS1262的电压是否足够干净? 或者、我是否应该接受下面第一个链接的帖子中的 LM27762或 TPS61220的建议、以便从下面的第二个帖子中提高电压?

第二个问题:这里是我尝试从该参考设计复制 TPS72325/TPS79225的原理图。 之前、我将 ADS1262上的引脚#7与其他所有引脚连接到同一接地。 现在、我将它们完全分离、因此 VSSA 从 TPS72325连接到-2.5V、而 VDDA 从 TPS79225连接到+2.5V。 具体而言、负载单元连接现在 是来自这些相同电源的+/-2.5V。 这看起来是对的吗? 我仍然对 REFOUT 和 AINCOM 引脚有点困惑、但这些引脚在我现有的0-5V 配置中似乎可以正常工作(在该原理图中保持不变)



相关帖子:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873367/ads1262-powering-ads1262-with-a-single-lithium-cell

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874087/powering-ads1262-from-3-6v-battery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些离线评论指出、相对于切换到 VSSA、我的接地有点偏。 我相应地更新了原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spanky、

    以下是有关原理图的一些注释:

    • 我会遵循 ADS1262数据表中图11-1所示的电源去耦方案(复制如下)
    • 您似乎不需要 ADC 的内部基准、因为任何原因。 由于这是一个电池供电的应用、关闭内部基准以节省功耗也许是有道理的。 如果这样做、就不需要在 REFOUT 和 AVSS 之间设置电容。 然后、您可以将未使用的模拟输入(AINCOM、AIN2 - AIN5、AIN8、AIN9)连接到数字接地(在您的情况下为 GND)、因为这现在是1/2 Vs
    • 我没有看到数字电源电压(VDD)是如何产生的、也没有看到实际电压电平、因此我现在假设您的此电压具有干净的电源、并且它在 ADS1262的允许范围内。
    • 我在模拟输入上没有看到任何电阻器可用作过压保护和滤波。 您可能会考虑添加这些电阻器

    ADS1262EVM 中所示的电源解决方案足以提供干净的双极电源、但在设计时并未考虑到电池供电的解决方案。 我会向电源管理团队提供有关生成+/-2.5V 电压的高效方法的最佳建议。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据该图修复了去耦(谢谢)。 I 接地 REFOUT 和未使用的 AIN/AINCOM。

    正确、我不使用内部基准 我应该将 REFOUT/PIN8接地、还是将其保持为未连接状态?

    我正在使用 LM78M33提供3.3V 电压、这似乎正常工作(在电池配置中可能不理想、但对于该阶段来说足够好)

    您是否有 AIN 上用于滤波的电阻器示例? 由于负载单元非常靠近电路板(至少在该阶段)、我不太担心过压问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spanky、

    根据 ADS1262数据表中的第9.3.8.1节、如果不使用内部 VREF、则不需要 REFOUT 到接地的电容。

    ADS1262 EVM 在 EVM 原理图中包含滤波电阻器。 您还可以参考此常见问题解答以了解更多信息: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955466/faq-delta-sigma-adc-anti-aliasing-filter-component-selection

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我将 REFOUT 接地(不带电容)、还是将其保持断开状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Spanky、

    是的、在这种情况下、您可以将 REFOUT 保持未连接状态

    布莱恩