This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ACS 赢得了 Hex48上的#39;t ACK、似乎适用于默认的 Hex0地址

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1004894/ads1115-acs-won-t-ack-on-hex48-seems-to-work-on-default-hex0-address

器件型号:ADS1115

您好!

我正在尝试让 ADS1115使用地址1001000和低 Read_WRITE 位进行 ACK 应答、但我始终得到一个 NACK。 我已经尝试过来自两个不同供应商的4种不同的器件、因此我确定问题在于我的接线/ Verilog 代码。

但是、我已经注意到、如果我使用默认地址0000000、那么我会得到一个 ACK、所以我对此感到困惑。

所附的电路和示波器图像。

忽略蓝色导线、我连接了一个电位计、但我甚至无法连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  很遗憾听到您在使用 ADS1115上的地址时遇到问题!  您是否尝试过除0x48和0x00以外的任何其他地址?  您能否使用 DMM 验证 ADDR 是否确实连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、我使用了数字万用表(DMM)来验证 ADDR 是否接地。

    我已经尝试了以下地址:  
    hex48 1001000
    hex49 1001001
    hex4A 1001010
    hex4B 1001011

    但没有提供 ACK,只有地址:0000000提供 ACK,我开始想可能是我的接线/焊接:-/  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-让我们知道您的发现。