我希望 DAC39J84输出转换为单端 SMA 连接器。
在 数据表的7.3.28和7.3.29秒中、它为 DAC 输出单端提供了两个简单电路。
但在评估板上、它使用75欧姆平衡-非平衡变压器(JTX-2-10TA+)、后跟另一个传输线路变压器(MABA-007159-000000)。
1.为什么在 EVM 板中使用75欧姆平衡-非平衡变压器?
2.评估板配置有什么好处? 第2个变压器主要用于平衡使用两个 SMA 的差分输出吗? 虽然我仅使用单端(1 SMA)、但我不需要它?
3.与使用 TCM-2-33WX (https://www.minicircuits.com/pdfs/TCM2-33WX+.pdf)相比,它有何不同?
4.如何使用 TM4-19+将差分转换为单端?
我对所有这些不同的选项感到困惑、并且未能分析每个选项的优点和缺点。
谢谢