This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:加电复位功能的说明

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001766/dac53608-clarification-of-power-on-reset-function

器件型号:DAC53608

我不知道 POR 电路是如何在 DAC53608上运行的?

数据表指出、要进行 POR、VDD 必须小于0.7V 至少1ms。

这是指 VDD 上升时间的速度吗?

我是否还可以询问 CLR 引脚操作是否与 POR 功能相同?

谢谢

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望在每次上电后发生 POR、则必须在最小1ms 内保持低于0.7V。 这定义了 VDD 上升时间的速度。 现在、假设在上电之后、电源意外降至0.6V 并立即恢复(电源压降时间小于1ms)、则可能不会发生 POR。

    CLR 引脚充当 DAC 的异步输入、这意味着当拉至低电平时、所有 DAC 内容(仅数据寄存器及其缓冲区)将加载零代码。 它不会对其他寄存器产生任何影响、例如 device_config、trigger。

    POR 将清除所有内容、DAC 将处于其默认状态、而 CLR 仅对 DAC_DATA 寄存器产生影响

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 AK

    感谢您的讲解。  请允许我再问一个问题。

    您知道什么实际上会触发 POR 事件吗?  为了开始1ms 计数、器件是否检测到一个高于0V 的最小电压电平-在这个时间之后、POR 发生(假定在这个1ms 间隔内不违反0.7V 电平)。

    那么、还有一种提问的方法:1ms 计时器(用于触发 POR)在哪个最低电压电平下开始?

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在设计文档中查看这些信息并返回给您。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    写入低于0.7V 的条件1ms 是因为许多客户设计了电源不良、电源电压在短时间内会降至有效电压以下。 在这种情况下、器件有时会复位、有时器件不会复位。 这就是我们说如果电源电压降至有效电源电压以下、客户应将电源电压降至0.7V 以下并保持该状态1ms、以确保发生 POR /复位事件。

     但对于初始启动、由于电压斜坡从0V 开始、并且器件在上升前处于0V 状态的时间大于1ms、因此已经满足了这一条件

    希望这澄清了您的问题。

    此致、

    AK