This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:SPI 模式下的"An"SCLK 频率的影响

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003164/ads1278-effects-of-any-sclk-frequency-in-spi-mode

器件型号:ADS1278

尊敬的支持:

请您解释或说明在 SPI 模式下使用自由选择的 SCLK 频率会产生什么影响。

我的意思是不使用推荐的 ADC 时钟1/2、1/4等、而是自由选择的值?

指出的"最佳绩效"和"不是最佳绩效"之间的实际差异是什么?

哪些问题、应预期出现故障?

谢谢、此致、

Sandor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandor、

    如果使用与建议的1/1、1/2、1/4、1/8等不同的 SCLK 频率、 您将获得频谱中显示的两个不同时钟的混合。  这些"杂散"的幅度将取决于 SCLK 的幅度和变化率。  根据您的应用、频谱中的这些额外杂散可能是问题、也可能不是问题。  如果不是通过 FFT 处理数据、则不会看到时域数据出现任何下降。

    只要 SCLK 频率等于或小于 CLK、ADS1278仍将正常工作。  您可以预期降级的关键规格是 SFDR、如果其中一个杂散发生在与其中一个谐波相同的频率、则可能是 THD。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的清晰解释! 它提供了很多帮助。

    此致、

    Sandor