Other Parts Discussed in Thread: ADS1278
您好!
这是我自己第一次去硬件、所以请说出我可能会做的任何白痴事情。
我将 ADS1278与 QFP64插座适配器连接起来、如下所示: https://www.waveshare.com/gp-qfp64-0.5.htm
我甚至还没有与芯片通信-只需设置电源轨。
我将所有模拟和数字 GND 连接到稳压器连接到的同一接地。
我设置了一个5V 稳压器、根据数据表将其连接到芯片上的所有5V 电压轨(所有模拟电源引脚)。 打开电源、没有任何爆炸、一切似乎都正常。
但是、当我设置3.3V 稳压器时、一旦我将其连接到 IOVDD 引脚、稳压器就会变得非常热。 我没有精确的电流表来测量电流、但稳压器的发热速度非常快。 我怀疑我烧毁了一个稳压器、因为我必须更换一次3.3V 稳压器。
IOVDD 引脚的这一大电流消耗是否正确? 我是否可以烧坏/损坏 ADC? 或者这实际上是正常的吗?