This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADC 在连接 IOVDD 引脚时消耗大量电流

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000955/ads1278-adc-draws-a-lot-of-current-when-connecting-iovdd-pins

器件型号:ADS1278

您好!

这是我自己第一次去硬件、所以请说出我可能会做的任何白痴事情。

我将 ADS1278与 QFP64插座适配器连接起来、如下所示: https://www.waveshare.com/gp-qfp64-0.5.htm

我甚至还没有与芯片通信-只需设置电源轨。  

我将所有模拟和数字 GND 连接到稳压器连接到的同一接地。

我设置了一个5V 稳压器、根据数据表将其连接到芯片上的所有5V 电压轨(所有模拟电源引脚)。  打开电源、没有任何爆炸、一切似乎都正常。

但是、当我设置3.3V 稳压器时、一旦我将其连接到 IOVDD 引脚、稳压器就会变得非常热。  我没有精确的电流表来测量电流、但稳压器的发热速度非常快。  我怀疑我烧毁了一个稳压器、因为我必须更换一次3.3V 稳压器。

IOVDD 引脚的这一大电流消耗是否正确?  我是否可以烧坏/损坏 ADC?  或者这实际上是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 另一个 QFP64插槽适配器更换了 QFP64插槽适配器、但仍然有问题。  我还订购了一个电流传感器、我明天将得到该传感器。

    查看数据表、IOVDD 电流不应超过1mA (12V 电源至3.3V 稳压器)。  因此、1mA * 8.7V = 0.0087W 热量...这应 小于稳压器的温度升高度。  但是、我可以在数秒内感受到它的温度飞涨。   

    因此、IOVDD 绝对会消耗过多的电流、但我不知道为什么这样做。  欢迎提出任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    IOVDD 电流不应高于1mA、并且通常不会高于0.25mA。  该部件可能已损坏、需要更换。

    最可能的原因是已超过绝对最大电源电压(3.6V 绝对最大值)。  在将稳压器连接到 ADS1278之前、您能否确认稳压器上的电压是否正确?  如果您在电源电压已经打开时连接电源电压、也可以超过最大电压。  应在电源关闭的情况下连接所有电源线、然后在完成所有连接后为器件通电。

    另一种可能是 IOVDD 引脚在您的插座中对地短路。  插入插座时、这些引脚可以轻松弯曲、并且可以短接相邻的插座引脚。  两个 IOVDD 引脚都位于接地引脚旁边。  我建议目视检查销钉、以确保它们正确对齐。  您还可以使用手持式欧姆计、并在器件插入插座时测量 IOVDD 和接地之间的阻抗。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回复。

    是的、我在连接之前验证了稳压器输出是否正好为3.3。  但是、 如果我在过去的某个时间点意外施加了超过3.6V 的电压、我也不会感到意外。  我订购了一个新芯片、并在邮件中等待。

    我检查了引脚、它们看起来都很好;当芯片插入 QFP64插座时、从视觉上看似乎没有短路。  

    我测量了 GND 和两个 IOVDD 引脚之间的电阻。  一个电阻波动很大;另一个电阻稳定在大约9欧姆。  我想我不知道这是怎么做的;或者如果这些电阻在上电时发生变化;但我怀疑9欧姆是不正确的。

    当您说在上电之前应该连接所有端子时-您是指所有 输入电压 和 GND (模拟电源、数字内核电源、数字 IO 电源、 正基准输入、 负 基准输入)吗?  

    或者连接 所有 GND 和所有  IOVDD 是否安全;并测试该情况。  然后断开 IOVDD 并连接所有模拟电源;并测试...等等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    电源引脚和接地之间的电阻测量值应为几千欧。  我会说器件已损坏、您需要获取新器件。

    请勿将已通电的电源直接连接到 ADC 电源引脚。  电源电缆中的电感会导致电压尖峰并损坏器件。

    我建议连接器件并同时为所有电源供电。  如果电源序列出现故障、器件将不会损坏。  但是、如果您不遵循数据表图84中的加电序列、则需要在电源稳定后将/SYNC 引脚置为有效、以确保器件正确复位。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 当新芯片在本周五推出时、我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-新芯片不会使电源过热!  看起来我损坏了我的旧芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真是个好消息。  感谢您的更新。  Keith