This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:DAC80508EVM 和USB2ANY 进行SPI通讯问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002353/usb2any-dac80508evm-usb2any-spi

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: DAC80508EVM

如何才能保证DAC80508EVM和USB2ANY之间 进行正确的SPI通讯呢?μ A

硬件电路已经连接好,如下图1所示。但DAC80508EVM GUI显示连接未成功,我猜想是与USB2ANY之间通讯没有正常进行。我要怎么设置USB 软件界面正确配置呢?如图2、3是需要配置的界面以及DAC读写时序图。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是刚接触DAC和SPI通讯的新手,希望能够得到贵公司的帮助,我将不胜感激。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang Yue、

    我将把您的查询转发给 DAC 支持团队。 他们可以比我们的团队更好地帮助您。  

    以下是用户的查询-已翻译

    如何确保 DAC80508EVM 和 USB2ANY 之间的 SPI 通信正确?

    硬件电路已连接、如下面的图1所示。 但 DAC80508EVM GUI 显示连接不成功。 我想与 USB2ANY 的通信无法正常工作。 如何将 USB 软件接口设置为正确配置? 图2和3是需要配置的接口以及 DAC 读取和写入时序图。

    我不熟悉 DAC 和 SPI 通信、希望能得到贵公司的帮助、非常感谢。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    USB2ANY 可与64位 Windows 10配合使用。  让我们关闭此主题并关注您的另一个主题:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002427/usb2any-dac80508evm-encountered-dac80508evm-with-usb2any-interface-not-detected/3703880#3703880

    谢谢、

    Paul