主题中讨论的其他器件: DAC80508EVM
如何才能保证DAC80508EVM和USB2ANY之间 进行正确的SPI通讯呢?μ A
硬件电路已经连接好,如下图1所示。但DAC80508EVM GUI显示连接未成功,我猜想是与USB2ANY之间通讯没有正常进行。我要怎么设置USB 软件界面正确配置呢?如图2、3是需要配置的界面以及DAC读写时序图。μ A



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何才能保证DAC80508EVM和USB2ANY之间 进行正确的SPI通讯呢?μ A
硬件电路已经连接好,如下图1所示。但DAC80508EVM GUI显示连接未成功,我猜想是与USB2ANY之间通讯没有正常进行。我要怎么设置USB 软件界面正确配置呢?如图2、3是需要配置的界面以及DAC读写时序图。μ A



您好、Wang Yue、
我将把您的查询转发给 DAC 支持团队。 他们可以比我们的团队更好地帮助您。
以下是用户的查询-已翻译
如何确保 DAC80508EVM 和 USB2ANY 之间的 SPI 通信正确?
硬件电路已连接、如下面的图1所示。 但 DAC80508EVM GUI 显示连接不成功。 我想与 USB2ANY 的通信无法正常工作。 如何将 USB 软件接口设置为正确配置? 图2和3是需要配置的接口以及 DAC 读取和写入时序图。
我不熟悉 DAC 和 SPI 通信、希望能得到贵公司的帮助、非常感谢。
最棒的
Raymond
尊敬的 Yue:
USB2ANY 可与64位 Windows 10配合使用。 让我们关闭此主题并关注您的另一个主题:
谢谢、
Paul