This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:在 VA 和 VD 上为 DAC161S997供电

Guru**** 2581875 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001738/dac161s997-power-supply-for-dac161s997-on-va-and-vd

器件型号:DAC161S997

您好!

模拟块 VA 和数字块 VD 的电源是否在内部连接?

是否可以为 VA COMA 和 VD COMD 使用不同的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两者不是内部连接、您可以使用不同的电源为其加电。 请注意、这些引脚在器件内部共用公共接地(COMA 和 COMD 之间没有隔离)

    由于 VA 和 VD 的建议工作电压相同(3.3V)、为什么要使用单独的电源为其供电?  在典型的实现方案(回路供电系统)中,您希望使用回路稳压电源来操作它们。  如需更多信息、请参阅数据表中的应用部分。 我们已将此器件的 Va = VD = 3.3V 进行了特性描述

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    感谢您的回复、我的目的是使用一个 MCU 来控制两个电流环路的两个 DAC161S997。 正如您所说的 COMA 和 COMD 是内部连接的、我可能需要在 MCU 和 DAC161S997中的一个之间使用隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完成设计后、请发布原理图。 我很乐意提供帮助。

    我现在正在关闭此主题、您可以在完成设计后重新打开该主题

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    我已经为我的应用做了一个简单的示例、它是否起作用? IC1是数字隔离器、它应在 MCU 和 DAC161S991 (U8)之间传递数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我恐怕这项计划不会在这____________ 您的环路电源在这里被称为哪个接地? 查看原理图、您想将两个 DAC 隔离正确并使用同一环路电源加电吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    是的、您是对的、抱歉出错了。 应有两个独立的24V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以重新绘制并重新发送? 此外、我们还有多篇博客文章对此进行了详细解释。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-5

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=4%25252525252525252520to%2525252525252525252020mA#

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    现在它看起来像这样...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此方案可以正常工作、需要彻底验证。

    您是否阅读了上述博客以了解设计多个隔离式4-20mA 变送器时的不同权衡?  我正在复制我们的应用工程师之一、他们处理这些问题、并对这些问题进行评论。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    是的、我已经阅读了博客、这些非常有用、感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、如果 Katlynne 对原理图有任何意见、她将在此主题上回复您。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fangzhou、

    我注意到该原理图中还有一些小错误。  

    • 我看不到您在两 个 DAC161S997上的 VA 引脚上施加电源的位置。 我怀疑您想将 VCC1和 VCC2应用于相应的 VA 引脚。
    • 将 EERLVL 引脚连接到 COMD 或 VD、因此如果存在超时错误、OUT 电流将达到预期水平。    或使用 ERR_CONFIG 寄存器的 MASK_SPI_ERR 位禁用此功能。  
    • 您在连接到 P2的环路上缺少第二个二极管。

    其他的一切对我来说都不错。

    最棒的

    Katlynne Jones