您好!
模拟块 VA 和数字块 VD 的电源是否在内部连接?
是否可以为 VA COMA 和 VD COMD 使用不同的电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
模拟块 VA 和数字块 VD 的电源是否在内部连接?
是否可以为 VA COMA 和 VD COMD 使用不同的电源。
您好!
这两者不是内部连接、您可以使用不同的电源为其加电。 请注意、这些引脚在器件内部共用公共接地(COMA 和 COMD 之间没有隔离)
由于 VA 和 VD 的建议工作电压相同(3.3V)、为什么要使用单独的电源为其供电? 在典型的实现方案(回路供电系统)中,您希望使用回路稳压电源来操作它们。 如需更多信息、请参阅数据表中的应用部分。 我们已将此器件的 Va = VD = 3.3V 进行了特性描述
此致、
AK
您好!
是否可以重新绘制并重新发送? 此外、我们还有多篇博客文章对此进行了详细解释。
此致、
AK
您好、Fangzhou、
我注意到该原理图中还有一些小错误。
其他的一切对我来说都不错。
最棒的
Katlynne Jones