This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:由于输入差分电流,滤波后的输入电压不符合标准?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002047/ads1120-q1-input-voltage-after-filtering-isn-t-conform-due-to-input-differential-current

器件型号:ADS1120-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1120

您好!

我使用 ADS1120 测量热敏电阻(从100 Ω 到300千欧)。

我使用了比例式原理图、电压基准为 AVDD = 5V。  组件配置为使用 AVDD 电压作为基准。

两 个偏置电阻 器(原理图中的 RU)均为10kohm。 滤波电阻值 RF = 1.8k Ω、C2=100nF、C1/C3=10nF。

当我使用精密电压表(Agilent 34401A 配置为高阻抗输入>10Gohm)测量差分电压时,我与理论有不同:  

对于纹波、对于输入端的0欧姆(R_MES = 0欧姆)、我测量的是0.4mV 而不是0mV。 (因此 RU 的容差没有任何影响)

输入电阻器 HA_3 (AIN_0-AIN_1) AIN_0-AIN_1 (理论) Delta (mes -理论) R_IN_MES R_IN_TH
Ω μ A MV MV (mV) Ω μ A Ω μ A
0 0、455 0 0、455 1、82 0、0
100 25、26 24、88 0、38 101、55 100、0
1000 237,92 238、09 -0、17. 999 23. 1000、0
2500 554、7. 556. -1,3. 2495、67 2502、3
10000 1663 1667 -4. 9967,04 10003,0
100000 4163 4166,7. -3.7. 99474、31 100004、8.
300000 4682 4687.5. -5,5. 29446541 300、000、0

是由于输入差分电流造成的?

-我没有使用内部基准。

- PGA_GAIN 始终开启(根据2^0至2^6之间的输入电阻器可变)

-使用 PGA_GAIN 更改差分输入电流?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    您似乎在做出一些假设。  尽管测量是相对于电源的比例式测量、但要正确计算热敏电阻电阻、您需要特别了解 R1和 R2的值以及这些电阻器的容差和漂移方面。

    此外、用于测量的所有电阻器都应该是已知的测量值、使用校准后的源测量电阻。  测量电阻的最佳方法是使用4线制模式、该模式将从测量中减去仪表电缆电阻。  例如、0欧姆电阻器很少精确地为0欧姆、并且在结构中会有一些值或电阻。  因此、为了能够判断您的测量值与预期值的接近程度、您需要知道每个电阻器的值。  另一个示例是、如果100欧姆电阻器的容差为2%、则实际值可能高达102欧姆。   

    因此、R_IN_TH 应该是使用精密外部仪表测得的已知测量值、然后您可以适当地计算这些值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。

    当然,我理解这一点,并且已经对静态精度进行了 WCA 分析 :具有以下元素:

    电阻器容差和漂移

    PGA 的增益误差(和漂移)

    -INL

    输入失调电压(和漂移)

    电压容差(因比例式测量而可忽略不计)

    不考虑 WCA、输入电流、PSRR、CMRR、数字转换(舍入)

    例如、R1和 R2分别为10kohm 0.1%和20ppm。

    电阻< 10kohm 时的 WCA 曲线为蓝色和黑色。 因此、100欧姆(最小/最大 t°C 时)的 WCA 可以 达到99.4欧姆至100.6欧姆。  

    但是、我要在环境温度下进行测试。

     

    在我的情况下、当我进行短切时、我将短切直接放在组件上的 PCB 上、因此电阻器接近0欧姆(可能是50m Ω)。

    对于100欧姆电阻器(十进制电阻器)、我使用精密欧姆表在所有导线处测量100.4欧姆。

    Emilien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilien、

    我的担心不是关于此时过热的问题、而是关于您考虑的理论条件的初始条件。  例如、您是否测量 ADC 的偏移并从所有后续测量中删除此代码值?  总之、您在进行计算时是否充分考虑了所有外部变量?  

    另一个考虑因素是基准电压。  您是否只是假设它恰好是5V?  返回的代码将相对于转换时的基准、并且应该非常稳定。  输出代码确实是比例式的、但电阻转换可能不准确。  在确定测量电压方面也是如此。  5.1V 的电源电压将与5V 大不相同、在计算结果时可能与测量的差值相同。

    因此、最好将"理论"基于已知条件而不是计算条件。  我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Bob B