请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:AFE4300
您好!
我正在使用 AFE4300EVM、我计划在我的定制板上使用 AFE4300。
我想在 FWR、I/Q 模式下对其进行校准。
因此、在 FWR 模式下、它运行良好。
我得到了 FWR 的斜率和偏移、现在我遇到了 I/Q 模式问题。
I/Q 模式的结果不能重复。
我测量了一组相同的 R-C 系列、但它始终回答不同的 ADC 代码。
只能通过 GUI 中的复位来解决它、但有时它也不起作用。

I/Q 模式的幅度会得到更低的误差、但其相位显然是错误的、并且会发生变化。
是我的问题还是 AFE4300EVM 的问题?
AFE4300也有同样的问题?
谢谢你。