This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:I/Q 模式结果错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001623/afe4300evm-pdk-i-q-mode-result-error

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

您好!

我正在使用 AFE4300EVM、我计划在我的定制板上使用 AFE4300。

我想在 FWR、I/Q 模式下对其进行校准。

因此、在 FWR 模式下、它运行良好。

我得到了 FWR 的斜率和偏移、现在我遇到了 I/Q 模式问题。

I/Q 模式的结果不能重复。

我测量了一组相同的 R-C 系列、但它始终回答不同的 ADC 代码。

只能通过 GUI 中的复位来解决它、但有时它也不起作用。

I/Q 模式的幅度会得到更低的误差、但其相位显然是错误的、并且会发生变化。

是我的问题还是 AFE4300EVM 的问题?

AFE4300也有同样的问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinkee、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300在选择性披露下共享。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?