Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102
大家好、
你好。
我们的客户在一个 SPI 总线中并行使用两个 ADC128S102 他将 SPI 总线信号连接在一起。 由于 NCS 信号没有专用信号、因此他通过逆变器将这些信号组合在一起。
其中一个 ADC 直接连接到 FPGA 的 CS 信号、另一个 ADC 通过逆变器连接。 因此,ADC 1从 FPGA“高电平”激活,ADC 2从控制 FPGA 的逻辑电平“低电平”激活。
在从 FPGA 转换 CS 的过程中(低->高和高->低)、两个输出都可以在短时间内(大约 ns)有效。 问题是、这是否会导致 ADC128S102的输出(DOUT)过载?
感谢您的确认。
艺术