This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ADS1294RIZXGR 仅用于开发、实验室和仿真?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000149/ads1294r-the-use-of-ads1294rizxgr-is-only-for-development-laboratory-and-simulation-purpose

器件型号:ADS1294R
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

大家好:

我对´m 中使用的 ADC 进行了研究、但我在名为"ADS1298R ECG 前端性能演示套件用户指南"的文件中找到了下一个免责声明(第8页)。 目前我使用 的是 ADS1294RIZXGR、但我不确定该器件是否适合我的设计、因为它属于 ADS129xR 系列、 我知道 ADS1298R 中重点介绍了此免责声明、但我想确定此器件(ADS1294RIZXGR)是一个不错的选择还是更好地选择"其他"。

该文件的链接如下: static.uralchip.ru/.../9622871.pdf

PD。 n´t 我的英语、我不会说得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发帖。

    ADS1298R ECG FE 演示套件用户指南上的免责声明专为评估套件本身而指定、不适用于特定的 ADS129x 器件。 我们打算将评估套件用作器件的评估平台、而不是用于与患者、患者诊断或除颤器直接连接。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我很困惑、但您解决了我的疑问。

    属性

    David Torres