This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:将 IC2连接到比 VDD 更低的电压

Guru**** 2612515 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999692/dac70501-interfacing-ic2-with-lower-voltage-than-vdd

器件型号:DAC70501

您好!

我想知道 、当 I2C 总线为3.3V (上拉至3.3V)、 而 DAC70501的 VDD 为5V 时、是否可以使用 I2C 连接 DAC70501。

很显然、我想省去使用电平转换器的费用、根据数据表、1.62的所有值都被认为是高电平、因此从这个角度来看、我应该是安全的。

但是、在引脚说明文本中、 SDIN/SDA 的说明表明它必须与电源电压绑定、在这种情况下、电源电压是相反的。

 

我想必须将引脚上拉为高电平的说法是因为这是 I2C 的工作方式、但我希望在进行第一批 PCB 测试之前确保这种工作方式有效。

VDD 将为5V、因此我显然可以上升到 DAC 输出上的电压。 输出端只有3.3V 电压不能满足我的需求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您可以将 SPI2C 引脚连接到 VDD 引脚电压(5V)、然后毫无问题地使用3.3V I2C。  我建议将 SPI2C 连接到 VDD、而不是外部3.3V 电压、以防止在 VDD 节点之前对引脚进行偏置。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。 我知道我应该将 SPI2C 引脚拉至 VDD 引脚电压(无论如何、我本来会这么做)。 我只讨论了在3.3V 下运行的 I2C 总线(并被拉至3.3V、因为这是 VDD、因此是所用微控制器的最大 I/O 电压)、以及这是否正常、但我认为您也回答了这一点、 当您说"无问题使用3.3V I2C "时?

    非常感谢,很抱歉,我不是一个英语的人:-)
    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    在 VDD 为5V 的情况下、为 I2C 使用3.3V 没有问题。 您可以将 SDA 和 SCL 线路上拉至3.3V

    此致。

    AK