您好!
我想知道 、当 I2C 总线为3.3V (上拉至3.3V)、 而 DAC70501的 VDD 为5V 时、是否可以使用 I2C 连接 DAC70501。
很显然、我想省去使用电平转换器的费用、根据数据表、1.62的所有值都被认为是高电平、因此从这个角度来看、我应该是安全的。
但是、在引脚说明文本中、 SDIN/SDA 的说明表明它必须与电源电压绑定、在这种情况下、电源电压是相反的。
我想必须将引脚上拉为高电平的说法是因为这是 I2C 的工作方式、但我希望在进行第一批 PCB 测试之前确保这种工作方式有效。
VDD 将为5V、因此我显然可以上升到 DAC 输出上的电压。 输出端只有3.3V 电压不能满足我的需求。
谢谢!