您好!
我们有一个应用、其中我们需要将多个 EVM 与我们的数字控制器一起使用、而不是 PHI 控制器。 我们希望能够评估所有特性、例如、我们可以在并行模式下运行一个 ADC、在并行字节模式下运行另一个 ADC。 但是、我们不需要即时更改操作模式、过采样等。 我们可以更改跳线并重新运行。
考虑到这一点、我有几个问题:
- 由于我们不会使用 PHI 控制器、我们是否应该在60引脚 Samtec 连接器处断开引脚56、58和59的连接?
- EVM Samtec 连接器上的引脚#34有什么用途?
- EVM Samtec 连接器上引脚#15的用途是什么?
- 让将多个 EVM 连接在一起的电路板、以及将这些 EVM 连接到我们的数字控制器、称为桥接板。 我们打算为用于模拟的 LDO 供电、并为来自此电路板的所有 EVM 提供 DVDD 电源、而不是为 PHI 控制器供电。 我们不想在 J10和 J11端子块上接通电源(以最大限度地减少接线)。
- DVDD 清零(Samtec 上的引脚#50)。 在该引脚上提供3.3V 稳压电压是否足够?
- 5.5V 是否应连接到 Samtec 的引脚1? 引脚2和4上 RAW_5V 的用途是什么? 5.5V 电源的可接受范围是多少?
- 在桥接板上将同一 EVM 的 CONVST_A 和 CONVST_B 绑定在一起是否有任何危害? 这也是我们打算在最终应用中使用这些引脚的方式。
- FRSTDATA 是否纯粹是 ADC/EVM 的监控输出? 是否可以将其保留为未路由?
- 在本论坛的早期文章中、我曾提到过将数字 I/O 的数量降到最低。 实际上、我们不需要在最终应用中更改运行模式。 但是、我只想确认、我们可以通过以下方式评估所有模式:保持未路由(EVM 和控制器之间没有连接)、仅使用 EVM 上的跳线:
- REFSEL
- 范围
- 待机
- OS0、1、2 (过采样)
- PAR/SER (并行/串行/并行字节模式)
谢谢你。
此致、
Saurabh