This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588SEVM-PDK:同时使用多个 EVM、不使用 PHI 控制器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998669/ads8588sevm-pdk-using-multiple-evms-together-and-without-the-phi-controller

器件型号:ADS8588SEVM-PDK

您好!

我们有一个应用、其中我们需要将多个 EVM 与我们的数字控制器一起使用、而不是 PHI 控制器。 我们希望能够评估所有特性、例如、我们可以在并行模式下运行一个 ADC、在并行字节模式下运行另一个 ADC。 但是、我们不需要即时更改操作模式、过采样等。 我们可以更改跳线并重新运行。

考虑到这一点、我有几个问题:

  1. 由于我们不会使用 PHI 控制器、我们是否应该在60引脚 Samtec 连接器处断开引脚56、58和59的连接?
  2. EVM Samtec 连接器上的引脚#34有什么用途?
  3. EVM Samtec 连接器上引脚#15的用途是什么?
  4. 让将多个 EVM 连接在一起的电路板、以及将这些 EVM 连接到我们的数字控制器、称为桥接板。 我们打算为用于模拟的 LDO 供电、并为来自此电路板的所有 EVM 提供 DVDD 电源、而不是为 PHI 控制器供电。 我们不想在 J10和 J11端子块上接通电源(以最大限度地减少接线)。
    1. DVDD 清零(Samtec 上的引脚#50)。 在该引脚上提供3.3V 稳压电压是否足够?
    2. 5.5V 是否应连接到 Samtec 的引脚1? 引脚2和4上 RAW_5V 的用途是什么? 5.5V 电源的可接受范围是多少?
  5. 在桥接板上将同一 EVM 的 CONVST_A 和 CONVST_B 绑定在一起是否有任何危害? 这也是我们打算在最终应用中使用这些引脚的方式。
  6. FRSTDATA 是否纯粹是 ADC/EVM 的监控输出? 是否可以将其保留为未路由?
  7. 在本论坛的早期文章中、我曾提到过将数字 I/O 的数量降到最低。 实际上、我们不需要在最终应用中更改运行模式。 但是、我只想确认、我们可以通过以下方式评估所有模式:保持未路由(EVM 和控制器之间没有连接)、仅使用 EVM 上的跳线:
    1. REFSEL
    2. 范围
    3. 待机
    4. OS0、1、2 (过采样)
    5. PAR/SER (并行/串行/并行字节模式)

谢谢你。

此致、

Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    答案如下:

    1.是的、您可以将其保持浮动。

    PHI 控制器使用返回的 SCLK 来读取数据。 通常不需要它。

    引脚15用于内部测试。 您不需要它。

    4.A.可以、您可以将外部3.3V 电源连接到 J9的引脚50或 R60/C26的焊盘。

      b. 是的、您可以对 J9的引脚1应用外部电源、以便为 ADC 生成干净的5V&AVDD。 确保在 J10的引脚2和3之间使用跳线。 请注意、TPS7A4700支持较宽的输入电压、因此您可以连接较高的电源(5.5V~36V)。 这是首选解决方案。

        另一种解决方案是将5V 电源连接到 J11、然后在 J10的引脚1和2之间使用跳线。 请注意、需要低噪声和干净的5V 电源、否则会降低 ADC 的性能。

       此 EVM 上未使用 RAW_5V。

    5.如果所有8个通道都需要同时采样,则可以将 CONVST_A 和 CONVST_B 短接在一起,并且只使用一个数字信号来控制它们。

    6.是的,FRSDATA 是输出,如果未使用它,则可以将其保持打开状态。

    7.是的,你的理解是正确的。 您可以使用 EVM 上的跳线更改其配置。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。