This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:DAC1220晶体振荡器

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998397/dac1220-dac1220-crystal-oscillator

器件型号:DAC1220

您好!

数据表对 XIN 和 XOUT 引脚上的具体情况有一点模糊。  为获得最佳性能、建议使用2.5MHz 晶体。  如果未连接任何器件、它是否有自己的内部振荡器时钟?  或者、这些引脚仅用于驱动外部晶体吗?  我的问题是、这是否必须是晶体、或者我是否可以在2.5MHz 振荡器中替代?  如果可能、我想使用表面贴装器件、我发现的几乎所有晶体都是穿孔的。  

感谢您提供的任何信息和建议!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它没有自己的时钟源。  它必须有一个晶振或者一些其它连接至 XIN 的时钟输入源。

    如果您愿意、可以替换2.5MHz 振荡器。

    谢谢、

    Paul