This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354EVM-PDK:GUI 无法打开、连接问题?

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8354EVM-PDK, ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160591/ads8354evm-pdk-gui-not-opening-connections-issue

器件型号:ADS8354EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8354

各位专家:

你好。 在此查询中寻求您的建议:

客户正在使用 ADS8354EVM-PDK 进行数据采集。 问题是、当他们将 SDCC 连接到 PC 时、LED 闪烁、很遗憾 microSD 无法被检测到。 他们已经在 TI 网站上下载了软件开发套件、但它要求 LabVIEW 电机正常工作、以及他们所做的工作。

当他们启动程序时、程序会启动、但不会打开、正如您在图像上看到的:

已将此链接共享给客户:
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1128957/ads8354evm-pdk-cannot-communicate-with-ads8354evm-pdk

但不幸的是、它没有解决。

此外、他们直接从 PC 打开 microSD、并且内部有任何文件夹。 即使在安装用于 Windows 10的 LabVIEW 机器和 SDCC 驱动程序时、从 TI 网站下载的软件也无法正常工作。

请帮帮我。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    感谢您的发帖。 很遗憾听到此软件仍导致此类问题。 请注意、我们希望在未来几个月内更新 ADS835x EVM 软件。  

    现在、让我们尝试让此版本适用于您的客户。 我看到您提到了 Aaron Estrada 帮助的类似帖子。 您能否确认客户尝试了他最终帖子中描述的步骤? 具有正确 Windows 驱动程序签名的更新驱动程序已解决了我们过去的许多问题。 启动 GUI 后、您能否共享设备管理器的屏幕截图并显示 EVM 是如何枚举的?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的导游、但遗憾的是 、它不起作用。 客户体验回应:

    我采取了所有步骤,但我仍然面临同样 的问题。 您是否与我共享您的软件的其他版本?  ADS8354电路板随附的 microSD 为空、我在  TI 网站上下载了该软件、 但 不能像您在前 一封电子邮件中看到的那样正常工作。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    启动 GUI 后、您能否共享设备管理器的屏幕截图并显示 EVM 是如何枚举的?

    此致、

    Ryan