Other Parts Discussed in Thread: ADS8354EVM-PDK, ADS8354
主题中讨论的其他器件: ADS8354
各位专家:
你好。 在此查询中寻求您的建议:
客户正在使用 ADS8354EVM-PDK 进行数据采集。 问题是、当他们将 SDCC 连接到 PC 时、LED 闪烁、很遗憾 microSD 无法被检测到。 他们已经在 TI 网站上下载了软件开发套件、但它要求 LabVIEW 电机正常工作、以及他们所做的工作。
当他们启动程序时、程序会启动、但不会打开、正如您在图像上看到的:

但不幸的是、它没有解决。
此外、他们直接从 PC 打开 microSD、并且内部有任何文件夹。 即使在安装用于 Windows 10的 LabVIEW 机器和 SDCC 驱动程序时、从 TI 网站下载的软件也无法正常工作。
请帮帮我。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.