请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 当我使用 ADS1292R 来测量 EMG 时、 当激活 MUScale 时会出现基线漂移问题、我推测这是 因为 ADS1292R 的抗阻抗太小、但在数据表中、我找不到 ADS1292R,的交流抗阻抗、仅用于直流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请您进一步解释一下您所指的 ADS129xR 的交流电抗阻抗是什么? 例如、这意味着什么以及您在芯片内部或评估套件/电路板(EVM)上的想法是什么?
基线漂移也可能是由呼吸、呼吸、运动、电极/贴片材料 和/或电缆/导线材料、长度和/或是否使用 RLD 和/或 GND 和/或产品的设计方式引起的。
此外、电源清洁、PC 和/或电源适配器连接。
基线漂移的速度或速度有多快?
谢谢