This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:当 ADS1292R 用于测量 EMG 等生理电信号时、其交流电抗阻抗是多少?

Guru**** 2513205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161396/ads1292r-what-s-the-ac-reactance-impedance-of-ads1292r-when-it-is-used-to-measure-physiological-electrical-signal-like-emg

器件型号:ADS1292R

当我使用 ADS1292R 来测量 EMG 时、 当激活 MUScale 时会出现基线漂移问题、我推测这是  因为 ADS1292R 的抗阻抗太小、但在数据表中、我找不到   ADS1292R,的交流抗阻抗、仅用于直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您进一步解释一下您所指的 ADS129xR 的交流电抗阻抗是什么? 例如、这意味着什么以及您在芯片内部或评估套件/电路板(EVM)上的想法是什么?

    基线漂移也可能是由呼吸、呼吸、运动、电极/贴片材料 和/或电缆/导线材料、长度和/或是否使用 RLD 和/或 GND 和/或产品的设计方式引起的。

    此外、电源清洁、PC 和/或电源适配器连接。

    基线漂移的速度或速度有多快?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流电抗阻抗实际上意味着当生物辨识信号用作输入时、它会由于人体而具有阻抗。 100kΩ、该阻抗高达10k Ω。 我想知道这是否是导致基线漂移的原因、因为 ADS1292R 可能不会导致如此大的阻抗。 在数据表中、我无法微调放大器输入阻抗、您能告诉我吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表 7.5电气特性和第37页、了解输入阻抗。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经看了一下、但只找到了数字电路的放大器输入阻抗、但我想知道模拟电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。