This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:RLD 电路仿真

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, TINA-TI, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880544/ads1298-rld-circuit-simulation

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA350

您好!

我想使用 TINA-TI 在 ADS1298中模拟 RLD 电路。 有人能不能建议我在 下面的电路中将 TI 产品系列中的哪些运算放大器器器件型号用作 RLD 和 PGA 放大器、以便尽可能接近现实?

谢谢、此致
Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    对于 PGA 放大器、我没有模型、也没有太多有关开环增益或输出阻抗的信息。 设计团队建议使用 OPA350作为可能的替代产品、但我会将此模型用于功能建模、而不是依赖于特定的性能结果。

    我对 RLD 放大器有更多的了解。 我能够编辑通用 TINA 放大器模型的宏模型以包含这两个参数。 您可以在下面随附的 TINA 原理图中找到它。 请注意、我们仍未对该模型进行广泛的特性描述、以便将其与实际设计进行比较。 再说一次-这更多地用于功能、而不是预测性能。

    e2e.ti.com/.../ADS1298_5F00_RLD_5F00_closed_2D00_loop.TSC

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的解释和仿真文件。

    ADS129x 中是否有任何有关如何选择组件并验证 RLD 电路性能的分步过程? 我找到了一些信息:

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-14-01-00-00-76-98-13/RLD-Stability.ppt

    https://archive.eetasia.com/www.eetasia.com/STATIC/PDF/201111/EEOL_2011NOV01_AMP_TEST_TA_01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/Improving-Common_2D00_Mode-Rejection-Using-the-Right_2D00_Leg-Driver-Amplifier.pdf

    但我以前从未做过这样的分析、因此我感觉有点迷路了...

    我有 ADS1298RECFGE-PDK 评估套件、因此我可以方便地执行此类过程、但目前我不确定如何开始... 您有什么提示吗?

    谢谢、此致
    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    请原谅我的延迟-上周我休息了一段时间。  

    我看到了您在上面分享的参考资料、Matt Hann 是我们团队的前同事。 我们没有针对 ADS129x 器件的单独分步设计过程、主要是因为我们没有针对内部放大器的经过验证的实际模型。 我建议从 RLD 应用手册中使用的1M || 1.5nF 反馈电路开始。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    我对您没有经过验证的内部放大器实际模型感到有点失望... 我不是 IC 设计工程师、但对于我来说、设计和制造 IC (尤其是打算用于医疗或医疗设备)的方法对我来说有点奇怪、因为它不知道内部电路的参数。 在这种情况下、IC 的工作方式可能看起来比"通过设计"的工作方式更好...

    此致
    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maciej、

    我的意思是、我们没有公开提供适用于这些内部放大器的 TINA-TI SPICE 模型。 我们的 IC 设计人员确实使用 Cadence SPICE 仿真来全面测试他们的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的解释。

    我认为公开提供这些放大器的模型对于使用这些 IC 的设计人员非常有帮助。

    此致
    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej -感谢您的反馈。 我已记下此请求、并将其反馈给团队。

    此致、