我正在尝试使用 sysref 信号重置 DAC38j84中的 NCO。 如何验证 NCO 是否被重置。
从以下公式得出。 我应该得到 IIN(t) asIout(t) 。 是否有任何其他方法来检查 NCO 复位是否正常工作。
- 通过 syncsel_NCO 将 RESET 重置为累加器 、即同步复位或异步复位。
- DAC 时钟和 NCO 复位之间是否需要满足任何条件。 因为如果更改 了 sysref 频率。 输出变得很小、并且不稳定。
操作信息:-
DAC 时钟:- 2457.6MHz
Sysref :- 4.8 MHz
DAC 模式(LMF):- 442
数据到 DAC:- CHANNEL:10 MHz -i 数据
通道_B:10MHz -Q 数据
Channel_C:25MHz -I 数据
Channel_D:25MHz -Q 数据
NCO 频率:- 100MHz
DAC 输出采样率:-2457.6msps
内插 :- x8
我已经附加了我正在执行的寄存器配置。您能建议寄存器配置是否正确、或者是否需要 更改任何顺序
e2e.ti.com/.../2816.ti_5F00_dac_5F00_nco_5F00_reset_5F00_config.txt