This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:DA 和 DB 通道之间的数据未对准

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875797/adc12dj5200rf-data-misalignment-between-da-and-db-lanes

器件型号:ADC12DJ5200RF

我正在使用 ADC12DJ5200RF 设计电路板。

当我使用 JMODE1将测试数据从 ADC 发送到 FPGA 时、我注意到数据有时在 DA 的8个通道和 DB 的8个通道之间偏离。

 (如果 FPGA 正确接收数据、我认为 DA [x]= DB [x]、但它没有。)

是否可以通过在 FPGA 侧设置某个内容或在 ADC 侧设置某个内容来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将查看这些设置 、稍后再与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是通道释放问题。   ‘s这种情况发生“特定时间”,因此固定的软件校正 可能 不起作用。

    不匹配是否始终由一个样本提供、或者是否可以是更多/可变的?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此事件似乎在大约40%的时间内发生。

    目前还无法确定是如何在 FPGA 端实现 JESDIP 外设电路的问题还是 ADC 配置的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是需要尝试的其他一些操作:

    • 5200RF 将16个通道作为两个链路实现、每个链路有8个通道。 FPGA 接收器 IP 是设置为与16条信道或8条信道中的两条信道相连吗?
    • 尝试斜坡测试模式、并在通道释放后立即将数据(写入 ILA)捕获。 所有16个通道应一起释放并显示斜坡。 此外、它们在每个周期中都应具有相同的数据。
    • 如果前8个通道彼此对齐、但相对于后8个通道(也在内部对齐)倾斜、则请参阅后续步骤
      • 确保在 ADC 中正确设置 SYSREF 窗口。 这是一个猜测、因为我不知道如何准确地实施 SYSREF 来对齐器件内的帧、但它可以提供一些输入
      • 使用可能的最慢采样时钟并生成一个 SYSREF、该 SYSREF 将满足相对于时钟的设置和保持时间、查看这是否消除了不匹配。
      • 还要检查将 SYSREF 生成到 FPGA IP 中的逻辑(用于时序)

    此致、

    Rob