This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883EVM:关于 Raspberry Pi 接口的建议(硬件+软件)

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7883EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884008/ads7883evm-advice-on-raspberry-pi-interfacing-hardware-software

器件型号:ADS7883EVM

我想使用与 Raspberry Pi 连接的 ADC 实现超过1MSPS 的采样率、我为其选择了采样率高达3MSPS 的 ADS7883EVM、并提供 SPI 支持。

但是、我如何将其与 Raspberry PI 4/3 B+模型连接、并实现所需的采样率。 访问 SPI 寄存器是否需要一些外部库支持(如果我是正确的?)、需要什么类型的软件支持? 我需要通过什么方式对其进行编程、我的意思是需要哪些编程支持以及库/软件包?

我们需要知道很多事情、要想最终开始处理、请向我们提供建议。

如果有任何替代办法,请也建议这样做,以便我们的工作得以顺利完成。 我们不是来自这一领域,而是想在不同的方面取得一些成果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要开发软件、以便通过 SPI 总线与器件进行通信。  您使用的内容取决于您的资源。

    遗憾的是、我们没有任何库、但我建议您查看计划用于查找 SPI 通信示例或模板的处理器的公共论坛。

    我建议在开发和调试过程中在 ADC 的数字线路(CS、SCLK、 SDO)上使用示波器来确认和比较预期的通信线路与实际通信线路。

    请务必牢记器件的时序要求、最大的误差来源是时序要求。 这些可在 数据表中找到

    此致

    Cynthia