请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7883EVM 我想使用与 Raspberry Pi 连接的 ADC 实现超过1MSPS 的采样率、我为其选择了采样率高达3MSPS 的 ADS7883EVM、并提供 SPI 支持。
但是、我如何将其与 Raspberry PI 4/3 B+模型连接、并实现所需的采样率。 访问 SPI 寄存器是否需要一些外部库支持(如果我是正确的?)、需要什么类型的软件支持? 我需要通过什么方式对其进行编程、我的意思是需要哪些编程支持以及库/软件包?
我们需要知道很多事情、要想最终开始处理、请向我们提供建议。
如果有任何替代办法,请也建议这样做,以便我们的工作得以顺利完成。 我们不是来自这一领域,而是想在不同的方面取得一些成果