This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:由于同一输入的 A 侧和 B 侧之间的范围误差匹配而产生的信号噪声

Guru**** 1492485 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882194/ddc316-signal-noise-due-to-range-error-match-between-side-a-and-side-b-of-the-same-input

器件型号:DDC316

我们对 DDC316进行了一些密集测试、并注意到由于范围误差匹配(典型值为0.2%FSR、最大值为1%FRS)而产生的信号噪声。 在同一输入的 A 侧积分器和 B 侧积分器之间。

此测量值的范围为[1:0]=11、最大值 输入电荷12PC 时、信号噪声为131LSB@0.2%或655LSB@1%。

是否有任何解决方案可以消除此信号噪声?

是否可以选择计算采样平均值(A 侧和 B 侧采样)?

提前感谢。

Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新!

    我们对 DDC316进行了一些密集测试、并注意到由于范围误差匹配(典型值为0.2%FSR、最大值为1%FRS)而产生的信号噪声。 在同一输入的 A 侧积分器和 B 侧积分器之间。

    这意味着范围[1:0]= 11、最大值 输入电荷12PC 时、信号噪声为131LSB@0.2%或655LSB@1%。

    是否有任何解决方案可以消除此信号噪声?

    是否可以选择计算两个样本(A 侧和 B 侧样本)的平均值?

    提前感谢。

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernard、

    正确、您必须分别纠正 A 侧和 B 侧、然后将它们放在一起。

    对于此帖子的任何其他阅读、更详细地说、偶数和奇数样本是由两个不同的积分器获取的、每个积分器都具有偏移和增益误差。 因此、偶数个采样和奇数个采样不会"对齐"超过特定精度。 正常过程是在没有输入信号的情况下(保持悬空)运行器件、并分别测量/记录偶数采样的平均值和奇数采样的平均值。 然后施加信号、再执行相同的操作(测量平均值以提取增益误差)。 然后将这些校正因数应用于实时数据中的两个流(偶数/奇数)中的每一个。 现在可以将它们混合在一起。

    这样、就可以计算整个序列的噪声。 否则、一个不测量噪声、而是由于偏移/增益而来回跳转。 或者、可以单独测量两侧的噪声。 它们应该匹配... (如果噪声是人们想要测量的全部噪声)。

    此致、
    教育