This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:ADS8900B 具有直流偏置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880370/ads8900b-ads8900b-has-dc-bias

器件型号:ADS8900B

您好!

我们的客户使用了 ADS8900B、发现 它具有较小的直流 偏置、 偏置电压大约为4mV。 此外、当没有输入信号时、底部噪声波形如下所示、与正弦波形输入信号相同。 请帮助您进行分析吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    ADS8900B 的失调电压通常为3LSB。  客户看到的偏移可能是由于外部放大器造成的。

    但是、您确实需要根据电压基准将 Ofst_CAL 寄存器设置为正确的值。  上电复位、默认为5V 基准。  如果使用3.3V 基准、则将该寄存器设置为0x03h。  (有关其他基准电压、请参阅数据表中的表18。)

    此外、如果我读取上面的波形、看起来噪声大约为1100LSB pk-pk。  与显示噪声约为22LSB pk-pk 的评估板相比、这一数字相当高。  这可能是由于以下几个原因造成的:

    电源 滤波不良(电源电容器不存在或离 ADC 太远而无法有效)

    2. 输入驱动器未正确趋稳、这会显示为过量噪声。

    3. 电路其它部分的外部噪声。

    如果可能、请查看您是否可以获得显示 ADS8900B、输入放大器、基准和旁路电容器的部分原理图。  此外、屏幕截图中的电路板布局也会有所帮助。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 电路板布局如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    从我可以看到的内容来看、布局看起来正常  旁路电容器靠近 ADC、输入放大器合理地靠近输入。

    如果可能、请提供基准和输入放大器的部分原理图。  噪声可能是由于稳定不良造成的。

    此致、
    Keith