This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC8771:DAC8771???

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875362/ccs-dac8771-dac8771

器件型号:DAC8771
主题中讨论的其他器件:DAC8775

工具/软件:Code Composer Studio

你好。
我正在尝试使用 DAC8771来设置系统。 我根据 EVM 制作了电路。 我将使用 STM32F407通过 SPI 发送数据。 但是、系统无法正常工作。 输出电压始终为0V。 
AVDD/PVDD 12V。
BBC 上的 VNEG + 140mV 和 VPOS + 3.3V。 VREF 设置为5V。
如何注册。 我尝试根据数据表执行该操作、但没有发生。 我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事 Reza 将在今天或星期一回答这个问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat、

    我建议您共享您的原理图、以便我们可以对其进行仔细检查。 我看到您已将其基于 EVM、但评论不会有任何影响。

    有关如何通过 SPI 与器件交互的更多详细信息也很有帮助(即 SCLK 相位/极性设置、用于检查逻辑电平的传输的示波器捕捉以及您正在写入/读取的 SDI 数据的内容)。

    如果没有这些细节,我们现在就没有太多的工作要做了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 方案就是这样。 我在 SPI 上做了许多试验、但结果始终相同。 0V。 我还尝试了 BBC 的不同配置。 但是、正如我说过的、始终 VPOS = 3.3V
    VNEG = 0、15V
    首先、我想简单地获得输出值。 我想、如果我可以​​从零获取不同的值、我将执行其余的操作。 为此、请告诉我将分别写入哪个寄存器和哪个值。 谢谢 

    e2e.ti.com/.../DAC8771-AO.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat、

    您有关直流/直流的原理图看起来很干净、而大约3.3V 的启动值也是合理的。 数据表的第42页记录了高级写入序列。 我粘贴了下面的图形。

    实际上、配置直流/直流或 DAC 的过程从写入"选择"寄存器开始、这与四通道 DAC8775同级的类似寄存器格式兼容。 因此、要配置直流/直流转换器、首先写入0x06并向位0写入1以选择"通道 A"。 之后、地址0x07应写入所需的 DC/DC 配置-包括根据0x07中的位0和位1启用 DC/DC 的" ARM"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    按照您的说明解决了该问题。

    实际上、数据表在通道和直流/直流选择方面引起了一些混淆。 对于不熟悉的人来说、术语"渠道 A 已选定"起初并不明确。 如果有位解释0是什么意思以及1是什么意思、那么它不会引起混淆。  

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat、

    感谢您的反馈。 这实际上是几天前我们在内部讨论过的内容、因为很多人似乎都在关注直流/直流和 DAC 本身。 我们将研究更新文档的方法、或许还有一个额外的部分、以便尽可能清楚地说明问题。