主题中讨论的其他器件:DAC8775
工具/软件:Code Composer Studio
你好。 我正在尝试使用 DAC8771来设置系统。 我根据 EVM 制作了电路。 我将使用 STM32F407通过 SPI 发送数据。 但是、系统无法正常工作。 输出电压始终为0V。
AVDD/PVDD 12V。
BBC 上的 VNEG + 140mV 和 VPOS + 3.3V。 VREF 设置为5V。
如何注册。 我尝试根据数据表执行该操作、但没有发生。 我应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你好。 我正在尝试使用 DAC8771来设置系统。 我根据 EVM 制作了电路。 我将使用 STM32F407通过 SPI 发送数据。 但是、系统无法正常工作。 输出电压始终为0V。
AVDD/PVDD 12V。
BBC 上的 VNEG + 140mV 和 VPOS + 3.3V。 VREF 设置为5V。
如何注册。 我尝试根据数据表执行该操作、但没有发生。 我应该怎么做?
感谢您的快速响应。 方案就是这样。 我在 SPI 上做了许多试验、但结果始终相同。 0V。 我还尝试了 BBC 的不同配置。 但是、正如我说过的、始终 VPOS = 3.3V VNEG = 0、15V 首先、我想简单地获得输出值。 我想、如果我可以从零获取不同的值、我将执行其余的操作。 为此、请告诉我将分别写入哪个寄存器和哪个值。 谢谢