您好!
我正在使用 EVM ADS1298RECGFE-PDK、其通道分配如下:LA = IN2P;RA = IN2N、IN3N;LL = IN3P;C1 = IN8P; N = ECG_RL。 我使用单极2.5V 电源电压。 应将 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器中的哪些位用作"RLD 导出"? 是否存在任何针对"RLD 导出"应采用哪些输入的通用规则? 我无法找到此类指南、因此我已从我使用的所有输入设置"RLD 导出"、但我不确定这是否正确(请参阅下面有关导联脱落的问题)。
另一个问题(在某种程度上与 RLD 相关)是有关导联脱落检测的问题。 我已将导联脱落检测配置为直流电流模式12nA、并为我使用的所有输入选择 LOFFP 和 LOFF 位:
我注意到、在这种配置中、我无法检测 RA 电极(IN2N、IN3N)何时连接。 它被永久检测为"导联脱落"(即使直接与 RLD 短接)。 LA、LL 和 C1的导联脱落检测工作正常。 如果我将 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 的所有位设置为0 (无 RLD 导出)、则 RA 的导联脱落检测工作正常。 我出了什么问题? 为了使 RLD 和导联脱落检测同时正常工作、我应该怎么做? 我应该对 LOFF_FLIP 寄存器进行任何更改吗?
谢谢大家、Maciej