This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:RLD 导出和导联脱落检测

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875195/ads1298-rld-derivation-and-lead-off-detection

器件型号:ADS1298

您好!

我正在使用 EVM ADS1298RECGFE-PDK、其通道分配如下:LA = IN2P;RA = IN2N、IN3N;LL = IN3P;C1 = IN8P; N = ECG_RL。 我使用单极2.5V 电源电压。 应将 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器中的哪些位用作"RLD 导出"? 是否存在任何针对"RLD 导出"应采用哪些输入的通用规则? 我无法找到此类指南、因此我已从我使用的所有输入设置"RLD 导出"、但我不确定这是否正确(请参阅下面有关导联脱落的问题)。

另一个问题(在某种程度上与 RLD 相关)是有关导联脱落检测的问题。 我已将导联脱落检测配置为直流电流模式12nA、并为我使用的所有输入选择 LOFFP 和 LOFF 位:

我注意到、在这种配置中、我无法检测 RA 电极(IN2N、IN3N)何时连接。 它被永久检测为"导联脱落"(即使直接与 RLD 短接)。 LA、LL 和 C1的导联脱落检测工作正常。 如果我将 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 的所有位设置为0 (无 RLD 导出)、则 RA 的导联脱落检测工作正常。 我出了什么问题? 为了使 RLD 和导联脱落检测同时正常工作、我应该怎么做? 我应该对 LOFF_FLIP 寄存器进行任何更改吗?

谢谢大家、Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!

    感谢您的发帖。

    ADS1298不支持2.5V 单极电源。 您是说您使用的是 AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V 吗? 这称为双极5V 电源(即+/- 2.5V)。 您似乎正在使用我们的 EVM 硬件。 您可以使用 JP2和 JP20将模拟电源配置为单极3V 和双极5V。

    通常、每个初级输入电极(RA、LA、LL)用于感测 RLD 的共模信号。 将这些电极添加到 RLD 电路会改变 RLD 闭环增益、因此必须小心不要使 RLD 放大器输出饱和。

    在调试导联脱落检测问题时、请特别注意在输入引脚上看到的电压。 您可能需要调整比较器电压阈值以避免不必要的导联脱落指示。

    导联脱落检测和 RLD 共模导出不是"一刀切"配置。 我建议查看 ADS129x BIOS 常见问题解答的配套资料。 您将找到 一些应用手册和 ECG 应用在线视频的链接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复。

    我已经为我使用的所有电极(RA、LA、LL、C1和 RL)进行了多次 RL 电压测量、这些电极通过皮肤阻抗仿真器(每个电极的并联51k 和47nF)连接到公共点、并对与这些通道相关的 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 寄存器位进行了不同设置。

    当所有电极连接到皮肤阻抗仿真电路时、RL 处的电压等于 AVDD/2、与 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 中的设置无关。

    但是、对于我将其中一个电极(RA、LA、LL、C1)断开连接的测量、我注意到一些奇怪的规则:如果 RLD_SENS 寄存器中的所有位都为0、则 RL 电压接近 VDD/2。 在 RLD_SENSP 或 RLD_SENSN 中设置与我的通道相关的任何位都会增加 RL 电压。 我有点惊讶、因为我预期从 RLD_SENSP 设置位会增加 RL 电压、但从 RLD_SENSN 设置位会降低它。 为什么会这样呢?

    我的测量结果汇总:

    选择0位-> RL =~1.25V

    所选的任意1位-> RL =~1.47V

    选择的任意2个位-> RL =~1.7V

    所选的任意3个位-> RL =~1.93V

    所选的任意4个位-> RL =~2.16V

    所选的任意5个位-> RL =~2.38V

    所有6个位都与我选择的通道相关(RLDN2、RLDP2、RLDN3、RLDP3、RLDN8、 RLDP8)-> RL =~2.48V (饱和?) 我不确定是否应使用 RLDN8、Beacuse IN8N 应从 WCT 驱动。

    我想、当使用来自 RLD_SENS 的5个位时、我可以减小 RLDOUT 和 RLDINV 之间的反馈电阻、使其不会接近饱和状态? 当使用 RLD_SENS 寄存器中所需的位数时、是否有任何建议的 RL"目标"电压?

    谢谢大家、Maciej