This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC104S021Q-Q1:ADC 值误差

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC104S021Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892769/adc104s021q-q1-adc-value-error

器件型号:ADC104S021Q-Q1

 IC:ADC104S021Q-Q1 (误差参数 DNL=+/-0.4,INL=-0.4...+0.3,偏移误差=+/-0.4。  FSE=+/-0.7)

  当 ADC104S021Q-Q1  将模拟信号转换为 ADC 时、,将获得典型的 ADC 值,但如何计算 ADC 的最大值/最小值;

,、如果 ADC-max=512+(DNL+INL+OFFSET ERROR+FSE),ADC-min=512-(DNL+INL+OFFSET ERROR+FSE)、则 Vref=5V,输入模拟=2.5V,、然后典型的 ADC=512 μ A;

?ADC 值为十进制的 Δ I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。

    1.如果您要评估 ADC 的总误差、我建议阅读以下博客: 已解释总未调整误差。 这说明了 ADC 的各种误差对测量的影响。 请注意、这是一个包含3个部分的博客、我只提到第二部分、因为它直接相关。

    2.询问如何将 ADC 二进制 输出转换为等效的十进制数。  

    对于带 n 位数字的二进制数:

    DN-1……   D3 D2 D1 d0

    十进制数等于二进制数字(dn)之和乘以其2 (2n)的幂:

    十进制=  d0×20 +  d1×21 +  d2×22 +...

    然后将十进制输出转换为测量 的电压

    输出电压 = VA/2048 *十进制值

    此致

    Cynthia