Other Parts Discussed in Thread: ADC104S021Q-Q1
IC:ADC104S021Q-Q1 (误差参数 DNL=+/-0.4,INL=-0.4...+0.3,偏移误差=+/-0.4。 FSE=+/-0.7)
当 ADC104S021Q-Q1 将模拟信号转换为 ADC 时、,将获得典型的 ADC 值,但如何计算 ADC 的最大值/最小值;
,、如果 ADC-max=512+(DNL+INL+OFFSET ERROR+FSE),ADC-min=512-(DNL+INL+OFFSET ERROR+FSE)、则 Vref=5V,输入模拟=2.5V,、然后典型的 ADC=512 μ A;
?ADC 值为十进制的 Δ I