This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298, ADS1293, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/897220/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1293EVMADS1298ADS1293ADS1299

我尝试将 ADS1293EVM 与5导联传感器电缆配合使用以检测妊娠期间的胎儿心率、但未成功。 我能够检测到母亲的心率、但不能检测婴儿的心率。

1 -是否有人可以告诉我、使用 ADS1298ECGFE-PDK、性能演示套件是否可以在我的项目中获得优势?

我可以看到、该板允许我使用10导线/传感器 DB15电缆、而不是当前的5导线/传感器 DB9、因此应允许在数据采集期间覆盖更多的表面积。 但我不确定我会在降噪或灵敏度方面获得哪些其他技术改进。 我希望你能就这一问题向我作出澄清。

此外、在 ADS1298ECGFE-PDK 数据表的第46页中给出了 DB15电缆的引脚布局图。 但是,如附件所示,原始文档的质量非常差,我看不到页面上的文字。

2 -是否有人拥有质量更好的副本、或者可以将我指引到哪里可以获得该页面上的相关信息?

我当前拥有的 ADS1293EVM 板通过 USB 电缆连接到计算机、该电缆既可以将捕获的数据传输到所提供的软件、也可以为板加电。 我可以看到、ADS1298ECGFE-PDK 确实使用6V 电源加电。 但我看不到电路板是如何连接到计算机来传输数据的。  

3 -您能告诉我、要将此板连接到计算机并在我捕获数据时传输数据、我需要什么?  

我提前感谢您。 不幸的是、我对此没有太多的技术知识、迫切需要修复我的设置并完成我的项目。  

Arash  

  质量副本或我可以访问的页面上的实际信息?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    很抱歉、您的项目遇到了问题、我们在过去几个月里已经讨论了很多。 我对专门感应胎儿心率并不了解多少、但我猜它涉及大量的数字滤波。 您的硬件可能可以使用 ADS1293、切换到 ADS1298会花费一些时间熟悉新软件等。  

    您能否分享一下您在后处理中实施的滤波类型、以便尝试精确定位胎儿心率? 您只是需要计算心率(心搏/分钟)还是要尝试实现信号?  

    假设胎儿心率信息嵌入从母体+胎儿采集的 ECG 信号中、您能否从记录的内容中减去通用 ECG 信号、理论上只留下胎儿心脏信号? 胎儿的心率看起来相当高、~150 bpm、因此我预计读数中会出现几个与胎儿相对应的小郁金香。 如果您发布当前信号的屏幕截图、我可能会提供更多帮助。   

    正如您在 BIOS 常见问题解答中看到的、ADS1298的模拟性能比 ADS1293略高、但代价是消耗额外的功率。  

    在进行了一些在线搜索之后、看起来特定电缆已不再销售、但是可以在网上找到类似的电缆、制造商网站上提供了这些电缆的相关信息。  

    ADS1298 PDK 由6V 电源供电、也可以使用工作台电源和电缆。 电路板通过 USB 将数据传输到 PC。   

    如果只需获取几个样片即可验证 ADS1298的性能、则可以使用提供的 GUI。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    非常感谢您的回复。 非常感谢您提供的信息...  

    我没有在后处理中使用任何滤波。 从软件获取的数据点被提取为文本文件、然后导入到 MATLAB 中以绘制相关图。 我已附上3份我的数据副本供您注意。  

    如果您能引导我使用您认为与我的特定项目相关的任何合适的滤波系统、我也将不胜感激。  

    至于为 ADS1298提供的 GUI、这对于 ADS1293EVM 来说是否不够全面? 我的计划是以类似的方式从10个电极采集数据、然后导出到 MATLAB 中进行进一步分析。 提供的 GUI 是否足以完成此类任务?  

    非常感谢  

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我建议您进行后处理滤波。 我知道没有一个硬件能够执行此操作。

    现在、您绘制的波形看起来像胎儿心率+母亲的心电图+漂移基线。  

    后处理的一个开始示例是删除漂移基线、这样只存在来自母亲的胎心率+ ECG。 这可以通过计算一组样本与基线0之间的距离的滚动平均值、然后将该直流值添加/减去测量值来实现。  这会导致母体+胎儿心率的 ECG 的直流值相对稳定为0。 从此处开始、在波形中识别胎儿心率信息所在的位置并提取该信息可能会更容易。 对我来说、胎儿心率看起来像是波形中的小"凸点"、这种情况似乎经常发生、我不会期望母亲的心电图正常。 您可以在网上找到一些文章、深入讨论这一点。  

    ADS1298 GUI 可以完成此任务、但我相信它会产生与您目前使用 ADS1293时所得到的结果非常相似的结果。 我不认为升级到 ADS1298可以解决这个问题、它只能提供稍微更清晰的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    那么、您认为我的当前信号确实包含所需的胎儿心率、但需要通过后处理进行分离? 我一直在寻找基线和其他几个主题、但您能向我介绍有关此类信号后处理的任何材料吗? 请举个例子。

    目前、我使用的是5个传感器、但我的印象是、对于 ADS1298、如果使用10个传感器、我将能够获得更干净的信号、而无需进行大量后处理。  

    我是否还可以假设您认为、即使升级到功能更强大的 ADS1298电路板、我的信号也会看起来大致相同、而且我仍然需要执行类似的后处理操作来提取所需的心率?  

    此致

    Arash  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    最终取决于电极的放置位置、但如果电极针对应用正确放置、则信号应存在。 遗憾的是、由于论坛外部存在、我不能使用搜索引擎。  

    测量值最终在到达 PGA 时介于两个点之间。 我看不到增加传感器的数量会如何产生更清晰的信号。 它只允许您同时测量更多点。 电极的放置对于该应用可能非常重要。 因此、使用额外的电极可能有助于您精确定位这些位置、但我相信您也可以使用5个可用的电极来精确定位这些位置。  

    很难量化它在这方面的帮助、但是的。 使用 ADS1298时的噪声会稍微小一点。 如果您要进行升级、您可能需要考虑使用 ADS1299、它具有最佳性能和极低的输入参考噪声。 此设备主要用于极小信号的 EEG 测量、可能类似于胎儿 ECG。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您提供有关后处理的信息以及我应该对当前设置进行的可能改进。 希望这应该足以解决问题。  

    在选择 ADS1298ECG-FE-PDK 作为潜在的替换硬件的主题上、这是因为我只需购买一根盒装标准10引线电缆、该电缆将通过 DB15连接器直接连接到电路板。 在浏览了 ADS1299EEG-FE 的数据表后、我看不到这样的选项。 您能否强调一下、如果我将来选择使用电路板、我将需要哪种连接?  

    非常感谢您的支持。 我们不胜感激。  

    此致

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    必须进行手动连接。 我建议购买一个 DB15连接器来将 ECG 电缆插入、然后进行 Fly-Wiring 并焊接到输入通道上的电阻器焊盘。 遗憾的是、这不是很可靠、在移动电缆和电路板时必须非常小心。  

    很高兴为您提供帮助、祝您好运!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我已经开始在我们发言时研究后处理。 但是、您是否还能澄清下面列出的3个要点。

    1 -我当前的导联线缆长度约为3米。 您是否认为引线的长度会对捕获信号的质量产生不利影响?

    2 -我目前为每个电极使用小的针织导电材料。 为了比较数据、我还使用了标准粘接电极、但所捕获的数据也存在相同的问题。 就电极阻抗而言、每个电极的尺寸是否非常重要? 如果我增大针织材料的尺寸、进而增大皮肤接触量、这是否会带来相当大的改进?  

    3 - ADS1293EVM 或 ADS1298FE 板除了现有的过滤级别之外、还有其他任何选项可供选择、我可以在移至任何后处理之前更改这些选项以提高捕获的原始数据的质量?

    谢谢你

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    电缆是否已屏蔽? 如果是、那么我不会看到太多问题。 否则、电缆越长、它拾取的噪声就越大。  

    这很难说。 从理论上讲、表面积越大、电阻越低、但我无法保证这会有所帮助。  

    我认为没有用于其他筛选器的占位符。 您可以微调抗混叠滤波器和 RLD 滤波器。 因为这些滤波器的最佳性能因系统而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    是的、电缆是屏蔽的、但没有专用引脚连接到接地端。 因此、为了解决这些问题、我使用了一个陶瓷环、类似于其他器件的标准数据电缆上使用的陶瓷环来抑制噪声。  

    您认为我应该投资连接实际接地引脚的电缆吗?  

    谢谢你  

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我认为您是指铁氧体磁珠。 很难说这会有多有效。 所有铁氧体磁珠在频率曲线上都有自己的阻抗。 如果您有适合它的数据表、您可能需要验证它在您想要抑制的噪声的频率范围内的阻抗是否很高。 另一个很好的测试是查看测量结果是否有效。 我相信这些问题的答案将帮助您决定是否需要接地引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我一直在处理后处理器、并在完善我记录的一些较旧的信号。 从所附的前2张照片中可以看出、在后期处理后、胎儿心率似乎最终变得可见(以黄色突出显示)。 这一进程应进一步完善,因为仍有改进的余地。  

    我最近必须重新安装软件才能获得新的读数。 所有设置都与出厂设置相同、但我遇到了2个问题、需要一些帮助。  

    1 - 根据所附的第3张照片、似乎只有通道1从3个可用通道中取出任何录音。 是否有可以应用的解决方案或需要检查的设置来纠正此问题?

    2 -电路板的记录时间已从之前的60秒降至当前的20秒。 请告诉我可以在哪里更改它、因为我在数据表中找不到它。  

    非常感谢您的帮助

    此致

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    太棒了! 非常高兴看到您在这里取得的进展。  

    1.老实说,我不确定。 除了确保通道已通电并在寄存器 GUI 中进行记录外、我不确定软件重新安装会发生什么变化。 硬件方面有什么变化吗?  

    2.您是否更改了采样率? 这受限于所采集样本的数量以及给定测量可存储的数据量。 因此、如果降低采样率、读取数据的时间应增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    无论出于何种原因、我都要继续努力使用 ADS1293EVM 板、并且一直无法记录有意义的信号。 此外、由于数据表缺少任何有用的信息或指导来解释用户可以在软件上更改的所有可用参数、因此实际上无法导航到该数据表。   

    在 与我的胎儿心率监护项目类似的项目中、是否有任何有关参数输出数据速率(ODR)、RMS、R1和 R2速率、BW 的建议值?  

    我理解您已经说过、更多的信道并不一定意味着更好的记录信号质量、但这可能会让我有更好的机会覆盖身体的正确位置、以便检测信号质量。 因此、我想知道您是否可以根据您以前的经验推荐任何其他适合该项目的电路板。  

    我自己的初始搜索让我转到 ADS1298ECGFE-PDK、这是一个8通道板。

    现有产品系列中是否有更多通道(超过8个)的选项?  

    非常感谢  

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我没有任何建议值可供选择、我们也不会生产具有超过8个通道的 EVM。 但是、器件可以菊花链或级联在一起、以创建更高通道数的设计。