请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 主题中讨论的其他器件: ADS124S08
大家好、
客户想要了解 ADS1248IPW 的单端输入电压范围。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
该器件的输入范围受基准电压除以增益的限制。 ADS1248的基准电压还需要与正电源相差1V 的余量、最小电压为500mV。 这可以在7.3建议运行条件中看到。 使用单极电源时、ADS1248不能进行真正的单端测量。 ADS1248的所有测量均采用差分方式进行、且 PGA 的共模要求在单极电源配置下不允许将其中一个差分输入连接到 GND。 这可以在 数据表的第9.3.2.1节 PGA 共模电压要求中看到。 当 ADS1248采用双极电源配置(+/-2.5V)时、由于 GND 是1/2 Vs、因此 ADS1248能够测量单端。
在单极电源配置中、可以通过将负差分输入保持在1/2 Vs、同时围绕该共模电压摆动正差分输入来实现伪差分测量。
另一种选择是查看新的 ADS124S08。 该器件采用可连接到 GND 的 AINCOM 引脚、因此可实现真正的单端测量。