This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:单端输入电压范围

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891453/ads1248-single-ended-input-voltage-range

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

大家好、  

客户想要了解 ADS1248IPW 的单端输入电压范围。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该器件的输入范围受基准电压除以增益的限制。 ADS1248的基准电压还需要与正电源相差1V 的余量、最小电压为500mV。 这可以在7.3建议运行条件中看到。 使用单极电源时、ADS1248不能进行真正的单端测量。 ADS1248的所有测量均采用差分方式进行、且 PGA 的共模要求在单极电源配置下不允许将其中一个差分输入连接到 GND。 这可以在 数据表的第9.3.2.1节 PGA 共模电压要求中看到。 当 ADS1248采用双极电源配置(+/-2.5V)时、由于 GND 是1/2 Vs、因此 ADS1248能够测量单端。  

    在单极电源配置中、可以通过将负差分输入保持在1/2 Vs、同时围绕该共模电压摆动正差分输入来实现伪差分测量。  

    另一种选择是查看新的 ADS124S08。 该器件采用可连接到 GND 的 AINCOM 引脚、因此可实现真正的单端测量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo