请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC5672 从 DAC 睡眠模式打开到关闭再返回的恢复时间有多快?
另外-您认为带时钟的睡眠模式意味着输入时钟仍然存在、对吧?
此外-时钟睡眠模式下的数字电源电流为18mA -为什么????
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Howard、
从 DAC 睡眠模式打开到关闭再返回的恢复时间有多快?
DAC5672的唤醒时间 约为7-10uec、睡眠时间约为2-3uec。 因为该测量仅在1块电路板上完成。 考虑到芯片间差异和 PVT、我建议您将 DAC5672的唤醒时间和睡眠时间数字提高三倍。
另外-您认为带时钟的睡眠模式意味着输入时钟仍然存在、对吧?
是的、这意味着 DAC 处于睡眠模式时、时钟仍在运行。
此外-时钟睡眠模式下的数字电源电流为18mA -为什么????
DAC 内部的某些电路仍在切换、这会使数字电源上的电流变为高电平。 最佳选择是在 DAC 处于睡眠模式时禁用时钟、它将数字电源的电流消耗降低至0.6mA。
此致、
Neeraj