This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:DAC 睡眠模式

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874133/dac5672-dac-sleep-mode

器件型号:DAC5672

从 DAC 睡眠模式打开到关闭再返回的恢复时间有多快?

另外-您认为带时钟的睡眠模式意味着输入时钟仍然存在、对吧?

此外-时钟睡眠模式下的数字电源电流为18mA -为什么????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    从 DAC 睡眠模式打开到关闭再返回的恢复时间有多快?

    DAC5672的唤醒时间 约为7-10uec、睡眠时间约为2-3uec。 因为该测量仅在1块电路板上完成。 考虑到芯片间差异和 PVT、我建议您将 DAC5672的唤醒时间和睡眠时间数字提高三倍。

    另外-您认为带时钟的睡眠模式意味着输入时钟仍然存在、对吧?

    是的、这意味着 DAC 处于睡眠模式时、时钟仍在运行。  

    此外-时钟睡眠模式下的数字电源电流为18mA -为什么????

    DAC 内部的某些电路仍在切换、这会使数字电源上的电流变为高电平。 最佳选择是在 DAC 处于睡眠模式时禁用时钟、它将数字电源的电流消耗降低至0.6mA。

    此致、

    Neeraj