This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:最大复位脉宽 T2

Guru**** 2821215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881361/ads42lb69-maximum-reset-pulse-width-t2

器件型号:ADS42LB69

您好!

 

数据表8.5.2.1显示、复用器脉冲宽度 T2必须为10ns 至1us。

为什么 t2必须<= 1us?

如果 t2 > 1us、例如120ms 或2.5s、会出现什么问题?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    这是从另一个具有并行 SPI 选项的器件中传递的拼写错误。 此部件没有此部件。  没有最大脉冲宽度要求。

    此致、

    Jim