请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42LB69 您好!
数据表8.5.2.1显示、复用器脉冲宽度 T2必须为10ns 至1us。
为什么 t2必须<= 1us?
如果 t2 > 1us、例如120ms 或2.5s、会出现什么问题?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表8.5.2.1显示、复用器脉冲宽度 T2必须为10ns 至1us。
为什么 t2必须<= 1us?
如果 t2 > 1us、例如120ms 或2.5s、会出现什么问题?
此致、
希拉诺